This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25121:I2C 仅在使用"in"引脚但不与电池引脚一起使用时工作

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25121

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/749600/bq25121-i2c-works-only-if-in-pin-is-used-but-not-with-battery-pin

器件型号:BQ25121

1) 1)我们将 BQ5100YFPR 与 PMIC 配合使用 BQ25120YFF、如果我们仅使用电池输入为 IC 供电、则 I2C 通信/配置不起作用。  

2) 2)在 WCH 期间、我会遇到一些故障、而这些故障无法分配给任何可能的原因(UV、OV、OL)。

这些寄存器如下所示:  

C1-0F-AF-60-0E-78-B2-FC-68-0A-00-42

3)如果我在 WCH 期间切换到电池模式、则 PMIC 配置保持有效、但 I2C 通信不再工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hueseyin、

    很抱歉你遇到问题。 遗憾的是、我们的 BQ25121支持团队将于下周初在美国度假。 希望您一直等到那时。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、 在仅电池模式下、/CD 引脚必须处于高电平才能访问 I2C 寄存器。 此致、 Gautham
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "CD"高电平或低电平对通过 I2C 配置 PMIC 没有影响。 仅当我通过"in"(无线充电输入、5V)为 PMIC 供电时才可能。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hueseyin、

    这不是预期的。 我们可能必须开始查看原理图。 您能否确认下面的几个要点?

    I2C 被上拉至 VSYS

    不写入 EN_HIZ 位

    3.您尝试读取的寄存器是什么? 您是否遇到了问题?

    4.您能否驱动/CD H-L-H 并重新读取 I2C 寄存器?

    此致、

    Gautham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gautham、

    1) 1) I2C 始终上拉至 VSYS (2.2V)(仅限电池模式/无线充电模式)。

    2) 2) EN_Hz 位为"0"。

    3) 3)我尝试读取所有寄存器、当我进入电池模式或以电池模式启动时、我会遇到问题。 无法配置 PMIC。

    4) 4)我有跳线、因此我可以在运行时将 CD 更改为"High/Low"。 我在电池模式下只会得到 nacks。

    我们的硬件专家刚刚告诉我、几个月前他已经和您一起审阅了原理图。 因此、我将通过电子邮件与您联系、进一步讨论这一点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hueseyin、

    感谢您提供原理图。 我在原理图中注意到、/CD 网络连接到"SYS"、而原理图的其余部分连接到"vsys"网络标签。

    您是否可以使用5V 电压、然后进行寄存器扫描? 您发送的设置仍显示/CD 引脚为低电平。 (寄存器0x00、位 B1)

    什么是生成"SYS"轨?

    此致、

    Gautham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gautham、

    感谢您的支持。 问题是/CD 引脚、不幸的是 VSYS!= SYS。 我们的硬件人员将研究 SYS 轨。 I2C 通信正在工作! (->Six eyes 原理:)

    我还想了解的是电池充电:

    因此、我必须拉低/CD 才能为电池充电(WCH+Battery)、但寄存器0x00仍然显示0xC1、这是一个 Faultstate:SW 被启用。

    您是否猜到了、问题是什么?