1) 1)我们将 BQ5100YFPR 与 PMIC 配合使用 BQ25120YFF、如果我们仅使用电池输入为 IC 供电、则 I2C 通信/配置不起作用。
2) 2)在 WCH 期间、我会遇到一些故障、而这些故障无法分配给任何可能的原因(UV、OV、OL)。
这些寄存器如下所示:
C1-0F-AF-60-0E-78-B2-FC-68-0A-00-42
3)如果我在 WCH 期间切换到电池模式、则 PMIC 配置保持有效、但 I2C 通信不再工作。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
1) 1)我们将 BQ5100YFPR 与 PMIC 配合使用 BQ25120YFF、如果我们仅使用电池输入为 IC 供电、则 I2C 通信/配置不起作用。
2) 2)在 WCH 期间、我会遇到一些故障、而这些故障无法分配给任何可能的原因(UV、OV、OL)。
这些寄存器如下所示:
C1-0F-AF-60-0E-78-B2-FC-68-0A-00-42
3)如果我在 WCH 期间切换到电池模式、则 PMIC 配置保持有效、但 I2C 通信不再工作。
您好、Gautham、
1) 1) I2C 始终上拉至 VSYS (2.2V)(仅限电池模式/无线充电模式)。
2) 2) EN_Hz 位为"0"。
3) 3)我尝试读取所有寄存器、当我进入电池模式或以电池模式启动时、我会遇到问题。 无法配置 PMIC。
4) 4)我有跳线、因此我可以在运行时将 CD 更改为"High/Low"。 我在电池模式下只会得到 nacks。
我们的硬件专家刚刚告诉我、几个月前他已经和您一起审阅了原理图。 因此、我将通过电子邮件与您联系、进一步讨论这一点。
您好、Gautham、
感谢您的支持。 问题是/CD 引脚、不幸的是 VSYS!= SYS。 我们的硬件人员将研究 SYS 轨。 I2C 通信正在工作! (->Six eyes 原理:)
我还想了解的是电池充电:
因此、我必须拉低/CD 才能为电池充电(WCH+Battery)、但寄存器0x00仍然显示0xC1、这是一个 Faultstate:SW 被启用。
您是否猜到了、问题是什么?