This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22968:负载开关打开关闭信号

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E, TPS22968

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/732750/tps22968-load-switch-on-off-signal

器件型号:TPS22968
主题中讨论的其他器件:TXS0108E

您好!

当开/关信号为低电平时、Vout 上的输出为何仍然为高电平?

Vbias:5V、Vin1和2:3.3V、on1和2:低电平(0.032V)、Vout1和2:3.329V

通过电平转换器 TXS0108E 将开/关信号驱动为低电平(通过 DMM 测量)。

谢谢、

艾伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Albert、

    感谢您联系 E2E。

    您能详细介绍一下系统设置吗? 您要为什么下游负载供电? 我们能否在 ON 引脚被 TXS01083驱动为低电平时获得器件打开/关闭的示波器截图? 如果 ON 引脚未在0V - 0.5V 之间驱动、则开关可能保持导通状态。

    谢谢、
    黄亚瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下游负载当前未连接到任何器件、只需使用1M 探针监测输出即可。

    附件是示波器快照、第一个探针探测芯片的开/关引脚、第二个探针探测芯片的 Vout。

    开/关信号由 FPGA 驱动、但两者之间有一个1.5V 至3.3V 电平转换器(TXS0108E)。

    最初、当系统上电但在对 FPGA 进行编程之前(大约0.8秒)、FPGA 将不会驱动信号(三态)、从电平转换器发出的信号将保持高电平大约0.8秒、直到 FPGA 将信号驱动为低电平。

    如您所见、大约0.8秒后、开/关信号被驱动为低电平(低于0.5V);然而、Vout 在3.3V 时仍然保持高电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、  

    嗯...这是一个非常奇怪的行为。 您有一些问题:

    1. 您使用的是 TPS22968还是 TPS22968N?  
    2. 您为哪些下游负载供电、它是否纯粹是电容负载?  
    3. 黄色信号是 TXS0108E 的输入还是负载开关的直接输入?
    4. 您是否尝试更换过 TPS22968? 更换器件后、电路是否正常工作?

    谢谢、

    Arthur  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    TPS22968N

    2.最后、下游负载将为电机的三个霍尔效应传感器供电。
    (目前用于测试、没有任何东西连接到下游、只有探针或 DMM 用于结账。)

    3、黄色信号是电平转换器(TXS0108E)的输出(或者到负载开关开/关引脚的直接输入)。

    4.我有两个板存在相同的问题,因此 TPS22968 IC 在两个板/电路中的作用相同。

    请就任何其他建议或意见提供意见。
    非常感谢、谢谢。

    谢谢、
    艾伯特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、  

    啊、我认为您可能使用的 TPS22968版本错误、这是一款没有快速输出放电的 TPS22968N。 我认为该器件正在关闭、但没有理由将输出下拉至 GND、尤其是在负载主要是容性负载的情况下。  

    更详细地说、 开关的功能是断开电源与负载的连接。 一旦开关关闭、这两者之间的连接就会断开、电容会自行保留。 如果没有负载对电容放电、电容电压就没有理由快速降低。

    我建议您试用具有 QOD 功能的 TPS22968。 只要 EN 为低电平、这将通过一个内部电阻器下拉电源轨。

    谢谢、

    黄亚瑟

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arthur:

    我在输出电压上添加了不同的电阻负载;范围为100K、10K、1K。

    添加负载将确保充电电容在合理的情况下放电。

    您所讨论的问题可能不是我看到的问题。

    同样、探针1是开关器件的开/关引脚、探针2是开关器件的 Vout 引脚。

    === 100K 电阻负载==

    === 10K 电阻负载===

    === 1K 电阻负载===


    请告知问题或根本原因。

    谢谢、

    艾伯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Albert、  

    由于没有 QOD 功能、我们无法保证输出的行为、因此我建议使用 TPS22968版本的器件。  

    您能否尝试将 TPS22968N 替换为 TPS22968?  

    谢谢、

    Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在将非快速输出放电"TPS22968N"替换为快速输出放电"TPS22968"后、它正常工作。

    谢谢、

    艾伯特