This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77905:BQ77910预充电选项

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77905, BQ40Z50-R2, BQ78350-R1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/748900/bq77905-bq77910-precharge-option

器件型号:BQ77905
主题中讨论的其他器件: BQ40Z50-R2BQ78350-R1

大家好、

我使用的 BQ77905与在 EVM 中实现的方式非常相似。

我看到 IC 没有内置的预充电选项、对吧?

我的问题是、在深度放电的情况下会发生什么情况。

例如、UVP 将作出反应、然后6个月后、待机电流将降低电池电压。

CHG FET 将不会再打开。

BTW、我在低侧使用了一条连接 CHG + DSG 的路径。

已运行

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我们的团队目前正在享受感恩节假期、我们将在11月26日的一周内回来。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ran、

    欠压故障将导致 DSG FET 关断。 但是、有一个状态比较器、可在检测到充电事件时将 DSG 重新打开。 BQ77905数据表的第8.3.7节对此进行了说明。 因此、在您所描述的场景中、充电仍然是可能的。

    此致、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matt:

    非常感谢您的快速回复。

    我知道 DSG FET 的恢复情况、如8.3.7所示。

    我的问题是,我可以考虑哪种电池电压,最低电压,对于 CHG 驱动器来说,该电压太低,无法驱动 CHG FET。

    我需要这样来估算电池货架期、在极端未监控的存储中。

    此致、

    已运行 Aloni

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ran、

    好的、我明白了。 答案取决于 FET Vgs 导通电压、但您还必须考虑 BQ77905的 V (FETON)、如下表所示。  

    如果电压低于 FET 的 Vgsth、则没有电流、因此没有电源、电池也不充电。

    如果电压为 Vgsth、则电流很小、功耗很小、但电池充电速度慢。

    电池充电缓慢时、Vgs 将上升、FET 将导通以拉取更多电流、从而提高 FET 中的功率。  电池中的电流越大、电压升高速度就越快。 FET 温度的消失可能是电压快速上升的问题、但这可能取决于系统部件、FET、电池、充电器。

    如果电池单元放电到极低的水平、则存在潜在的安全问题。 请参阅我们近期的电池管理深入研究演示中有关高电池节数应用设计注意事项的以下说明。  

    如果过度放电或长时间存储在~2V 以下、锂离子化学物质可能会分解电极材料(有关详细信息、请参阅电池制造商的数据表)–这会增加自放电率。 低于~2V 时、阳极电流收集器中的铜溶解到电解液中。 再次充电至2V 以上时、铜会随机沉积、可能导致短路。 低于~2V 时、阴极也可能会逐渐分解、从而通过锂钴氧化物或锂锰氧化物释放氧气。 这会导致永久性容量损失。  


    对已严重放电的电池进行充电时、最好使用较低的电流进行预充电、直到电压达到足够高的水平、从而实现安全快速充电。 我们的许多监测计 IC 都提供此功能、例如 BQ40Z50-R2和 BQ78350-R1。  

    此致、

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Matt、

    这就是我要找的答案。

    从电池业务来看、我们充分意识到保持电压足够高的重要性。
    我们确保客户意识到要避免这些情况。

    我们只是想知道在这种罕见的情况下电子产品的局限性。

    已运行