This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24610:无电池充电、模式不明

Guru**** 2522300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24610EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/732258/bq24610-no-battery-charge-unclear-mode

器件型号:BQ24610

无电池充电、模式不清楚
尊敬的先生。
帮助解决该问题、即没有电池充电。
设置了以下设置:
VIN = 24V;
ISET1 = 3A;
ISET2 = 0、3A;
ACSET = 4A;
VBAT=21V 5节电池
CE =打开;

LED 指示灯:
STAT1 =开;
STAT2=关闭;
PG=正常。
我连接方案以及输出 BTST、PH、REGN、TTC、HIDRV。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    1.您能否仔细检查整个设计? 当前原理图不支持 ISET1=3A 和 ISET2=0.3A。 看起来 ISET1和 ISET2连接是反向的。 bq246xx 计算工具可从 www.ti.com/.../toolssoftware 下载
    2.请访问 e2e.ti.com/.../728226 并查看它是否对您有所帮助。

    谢谢、

    宁。
    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Ning!

    最初、我有其他设置。 这些

    我还有电路板 BQ24610EVM
    然后、我将其更改为 BQ24610EVM 电路板设置。

    它没有改变任何东西。

    模式充电似乎被禁用。

    请告知其他事项?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    是否连接了热敏电阻? 请注意、为了正常充电、TS 电压应该介于 VLTF 和 VHTF 之间。

    谢谢、

    宁。
    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    已连接热敏电阻、TS = 1.7V
    VREF=3.3。

    充电状态输出:

    STAT1=开;
    STAT2=关闭;
    PG=开;

    即使交流电源适配器已断开连接、状态也表示充电正在进行。 电流消耗。

    ACN-ACP、SRN-SRP 的输入是否会受到影响?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否测量以下引脚电压?
    VCC、ACP、ACN、/ACDRV、ISET1、 ISET2、ACSET、VREF、CE、/BATDRV。 REGN、SRP、SRN、VFB

    谢谢、

    宁。
    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    VCC =24V;

    ACN=24V;

    ACP = 24V;

    ACDRV-19V;

    ISET1=1、9V;

    ISET2=1、1V;

    ACSET = 1、9V;

    VREF=3、3V;

    Ce=3、3V;

    BATDRV=24V;

    电池=打开;

    VBAT=18、6;

    SRN=18、6;

    SRP=18、6;

    VFB=1、7;

    电池=关闭

    SRN= 1、7V;

    SRP=1,7V;

    VFB=0、15V;

    当电池被连接时、 在 BTST、PH、HIDRV 的输出上、这些为:


    当电池未连接时、BTST、PH、HIDRV 的输出为:

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请仔细检查电路板连接吗? 根据提供的计算表、ISET1应为0.6V、 ISET2应为0.3V、ACSET 应为0.8V。 但 ISET1、ISET2和 ACSET  分别在1.9V、1.1V 和1.9V 电压下测量。

    谢谢、

    宁。

    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢你的帮助。

    一切都正确连接、我有多个版本的连接。

    问题是需要重新完成打印板。 电路板未正确完成。 我将在演示板中执行此操作。

    谢谢!