This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25066A:78h 寄存器的定义

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25066A, LM25066

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/748849/lm25066a-definition-of-78h-register

器件型号:LM25066A
主题中讨论的其他器件: LM25066

您好、TI、

我们使用 LM25066A 作为12V 主电源环路上的热插拔开控制器。

有时、在12V_STBY 电源轨上执行简短测试后、我们会在78h 寄存器上读取"01"或"03"。

在检查78h 寄存器的定义后、我们不理解默认状态含义。

如果"含义"列的描述为 true、则位状态将是默认值、对吗?

如果是、正常运行时的78h 读数应为'06'、但它在 GUI MOST 上显示'01'。

您能否澄清一下 LM25066A 78h 在正常运行时的回读值是多少?  

BR。

标准

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stan、

    我将在我们的 EVM 上对此进行测试、并返回给您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stan、

    除非条件不满足、否则显示该位的默认值。 例如、位6、OFF 和位3 、VIN UV 故障的默认值为"1"。 但是、如果您正常启动、器件处于开启状态、并且 Vin 也高于 UVLO。 更新寄存器后、这些位读为"0"。

    简单地说、无论 默认值是多少、这些位都表示相应函数的当前状态。 以下是各种条件下的寄存器快照。

    我已在 EVM (不做任何更改)和 GUI 上检查了以下条件。

    情况:1 -输入电压= 12V 时正常启动。 "更新状态"后、我始终会看到01h、而不会看到"03h"。

    GUI 显示00h、除非您单击更新状态选项。

    案例:2 -案例1之后、单击"清除故障"。 然后、电源正常#也会被清除。 这也将清除上述位中的任何一个、如下所示。

      

    案例:3 -应用连续短路和更新状态。  

    每次尝试多次、我都会看到相同的结果、这是预期的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Praveen、

    非常感谢您的评论。 我将在实验中检查行为。
    顺便说一下、您能告诉我可以从哪里下载用于此测试的 GUI 吗?
    实际上、我找不到与您类似的 LM25066a 的 GUI。

    BR。
    标准
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stan、

    GUI 的名称是"PI-Commander EVM GUI"。  您可以在以下链接中找到它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    谢谢你。 实际上、我已经下载过此 GUI、但没有用于显示仪表板的按钮、并且未检测到器件。

    BR。

    标准

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stan、

    如果未检测到 LM25066、则提供了一个选项来重新扫描、忽略或退出 GUI。 如果是硬件

    旨在连接、请检查与 PC 的 USB 连接、与评估板的 FTDI 连接

    并通过测量之间的电压来验证评估板上是否存在电源

    VIN 和 GND 测试点。

    选择忽略选项会导致应用程序绕过其他尝试

    以检测 PMBus 上的 LM25066并方便访问 GUI 集成设计工具。

    有关更多详细信息、您可以浏览以下链接中提供的 EVM 用户指南、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Praveen、

    此 GUI 是否仅限于使用 FTDI? 目前、我只有您的 TI USB 接口适配器。

    BR。
    标准
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Stan、

    您应该能够使用 TI USB 接口适 配器进行访问(尽管我们尚未尝试使用'TI USB 接口适配器'连接 LM25066 EVM)。 确保将适配器的 SCL、SDA 和 SMBALERT 连接到 EVM 板上相应的 J1/J2引脚。

    如果您无法连接 TI USB 接口适配器、请告诉我。 在这种情况下、我将从我的一侧检查它。  

    此致、

    Praveen

    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Praveen、

    感谢您的支持、我们将检查我身边的设置。

    BR。

    标准