This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM76002:LM76003和 LM76002比较相同电压输出的不同反馈电压

Guru**** 2521010 points
Other Parts Discussed in Thread: LM76002, LM76003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/729997/webench-tools-lm76002-different-feedback-voltages-for-same-voltage-output-comparing-lm76003-and-lm76002

器件型号:LM76002
主题中讨论的其他器件: LM76003

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

我在相同的电源规格下将 LM76002和 LM76003带到 TI 工作台、为 LM76003提供了1V 的电压反馈、为 LM76002提供了1.5V 的电压反馈、即使它们需要相同的输出电压也是如此。 我在数据表中没有看到任何支持该更改的内容。 如有任何建议或澄清,将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Dmitriy、

    情况不应如此。 我将把这个移到 webench 组。
    同时、您能否分享指出差异的设计?

    谢谢
    -Arief
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dmitrity、

    请使用"设计"选项共享您的两个设计。

    谢谢、此致、

    普拉文 B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    结果、当我查阅保存的设计并转至解决方案页面时、参数未设置为保存设计时的值。