请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM76002 主题中讨论的其他器件: LM76003
工具/软件:WEBENCH设计工具
我在相同的电源规格下将 LM76002和 LM76003带到 TI 工作台、为 LM76003提供了1V 的电压反馈、为 LM76002提供了1.5V 的电压反馈、即使它们需要相同的输出电压也是如此。 我在数据表中没有看到任何支持该更改的内容。 如有任何建议或澄清,将不胜感激。