This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25713:适用于单节电池充电器+ 8A 负载电流

Guru**** 2520710 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25713

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/732163/bq25713-for-single-cell-battery-charger-8a-load-current

器件型号:BQ25713

您好!

考虑到以下功率要求、我在 BQ25713周围设计了一个电池充电电路

输出功率(负载):4.2V、8A

电池规格:1S8P (20AH @ 4.2V 标称电压)。

充电电流:1A (为电池负载充电时、电流将为6.5-7A。)

在设计过程中、我参考了 EVK SLUUBT8A.pdf 文档。 请查找随附的 PDF。

我有如下问题:

1) ILIM_HIZ 引脚: 根据公式,我计算出了引脚的电压,它达到4.2V (1 + 40 x 8 x 0.01)。 PL 验证 R666和 R667的值。

2) 2)是否需要放置包含 Q73和 Q74的输入保护电路? 如果我直接向 IC 提供电源、会产生什么影响?

3) 3)在我的设计中、我没有 USB 充电应用、因此不需要向 VBUS 反向供电。 在备用电池上时、将持续 仅为 VSYS_4V2电源轨供电。

此外、如有任何缺失、请进行全面审查并提供您的意见。

e2e.ti.com/.../Battery-Management_2D00_sch.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    下面是我的建议。 谢谢

    Q1:您能否告知您的输入电流限制规格是什么? 真的是8A 吗? 如果您将 ILIM_HIZ 引脚电压编程为高于4V、则此 ILIM 功能将禁用。

    Q2:您不需要 Q73/74是电路设计。 但请在 SYS_IN 中添加4个10uF 电容器以用于大容量电容器。

    问题3:我不会安静地理解您的问题、您能解释更多详细信息吗? 或者、这意味着您不需要 OTG 功能? 如果是、则没有不同的硬件电路设计。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Paul:

    非常感谢您的快速响应!


    Q1:您能否告知您的输入电流限制规格是什么? 真的是8A 吗? 如果您将 ILIM_HIZ 引脚电压编程为高于4V、则此 ILIM 功能将禁用。
    [Dhvanish]:是的。 我的设计中的电源要求:O/P:4.2V @8A。 对于提供5V 输入电压的应用、所需的大约输入电流将为7.5-8A。 PL 告知我如何满足此要求。

    Q2:您不需要 Q73/74是电路设计。 但请在 SYS_IN 中添加4个10uF 电容器以用于大容量电容器。
    [Dhvanish]:注意到

    问题3:我不会安静地理解您的问题、您能解释更多详细信息吗? 或者、这意味着您不需要 OTG 功能? 如果是、则没有不同的硬件电路设计
    [Dhvanish]是正确的、不使用 USB 或 OTG 功能。 注意到。

    谢谢、
    Dhvanish Parekh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在寻找有关8A 负载电流容量的问题答案。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dhvanish、

    对于 BQ25713应用、10m Ω 输入感测电阻上的最大输入电流应为6.35A。 在理论上、如果您将10m Ω 降至8m Ω、则输入电流限制可高达7.9A 左右。 因此它可以支持4.2V/8A 负载。 但由于我们只完成了10m Ω 感应电阻器验证。 因此您可以在系统中尝试并验证它。

    您应该禁用 ILIM_HIZ 引脚功能、请对0x32[7]=0进行编程以禁用外部引脚设置。

    谢谢