您好!
考虑到以下功率要求、我在 BQ25713周围设计了一个电池充电电路
输出功率(负载):4.2V、8A
电池规格:1S8P (20AH @ 4.2V 标称电压)。
充电电流:1A (为电池负载充电时、电流将为6.5-7A。)
在设计过程中、我参考了 EVK SLUUBT8A.pdf 文档。 请查找随附的 PDF。
我有如下问题:
1) ILIM_HIZ 引脚: 根据公式,我计算出了引脚的电压,它达到4.2V (1 + 40 x 8 x 0.01)。 PL 验证 R666和 R667的值。
2) 2)是否需要放置包含 Q73和 Q74的输入保护电路? 如果我直接向 IC 提供电源、会产生什么影响?
3) 3)在我的设计中、我没有 USB 充电应用、因此不需要向 VBUS 反向供电。 在备用电池上时、将持续 仅为 VSYS_4V2电源轨供电。
此外、如有任何缺失、请进行全面审查并提供您的意见。