Other Parts Discussed in Thread: LP8863EVM
设计
我使用的 LP8863EVM 连接到6S8P LED (LP8860-LEDLOADEVM)、但 LED 不亮
我遵循了用户指南中描述的快速启动程序
•在 EVB 和 PC 之间连接 USB 电缆
•将外部电源连接到 VIN:12V (典型值)、5A 设置、输出尚未启用。
•运行 LP8863 GUI 软件并单击 GUI 左侧的“Control”(控制)图标,然后出现控制窗口,如图9所示
•检查 GUI 软件底部的“EVM 已连接”标记
•按下“IFSEL 针脚”按钮选择 I2C 接口
•启用 VIN 电源输出
•单击 GUI 软件上的“Enable Pin”(启用引脚)按钮:升压转换器开始工作,LED 在没有 PWM 输入的情况下保持关闭状态。 我发现升压电压为42V。
•在 PWM 输入控制上,选中 PWM 输入的“启用”框,从下拉框中选择频率和占空比(默认值为50%),然后按“更新”按钮,但 LED 指示灯不亮,LED0-5电压为23V。 Voost 电压为42V。
那么、如果我错过了什么呢?