This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8863EVM:LP8863EVM 可用于#39;t 照明 LED

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LP8863EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/731754/lp8863evm-lp8863evm-cann-t-light-leds

器件型号:LP8863EVM

设计

我使用的 LP8863EVM 连接到6S8P LED (LP8860-LEDLOADEVM)、但 LED 不亮

我遵循了用户指南中描述的快速启动程序

•在 EVB 和 PC 之间连接 USB 电缆

•将外部电源连接到 VIN:12V (典型值)、5A 设置、输出尚未启用。
•运行 LP8863 GUI 软件并单击 GUI 左侧的“Control”(控制)图标,然后出现控制窗口,如图9所示

•检查 GUI 软件底部的“EVM 已连接”标记

•按下“IFSEL 针脚”按钮选择 I2C 接口

•启用 VIN 电源输出

•单击 GUI 软件上的“Enable Pin”(启用引脚)按钮:升压转换器开始工作,LED 在没有 PWM 输入的情况下保持关闭状态。 我发现升压电压为42V

•在 PWM 输入控制上,选中 PWM 输入的“启用”框,从下拉框中选择频率和占空比(默认值为50%),然后按“更新”按钮,但 LED 指示灯不亮,LED0-5电压为23V。 Voost 电压为42V。

那么、如果我错过了什么呢?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Fandy、

    您是否为每个通道设置了电流? 似乎所有通道都已禁用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Shirly

    我没有设置任何寄存器、但我选择 PWM 模式、在此模式下、电流应由外部电阻器设置;我读取的 LED0-5_CURRENT 值为0x0FFF  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、雪

    在 GUI、 BL_Mode 中,我选择了"2h-Base BRT x Region",然后更改了 BASE_BRT 模块,接着更改了 LED 指示灯。

    但是 BL_Mode 被选择为"1h 亮度由 PWM 控制、然后我在 PWM 输入中启用和设置 D 值、正如我在上一个帖子中所说的那样、LED 不亮。

    那么、我如何通过 GUI 评估 PWM 亮度控制呢?

    我发现 GUI 中的一些电阻器名称与数据表不同

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    问题似乎是禁用了 PWM 输入频率、如下所示。