您好!
我正在设计电池供电的低功耗器件、使用的电池为3.6V 锂聚合物。 TPS63031用作降压/升压转换器。 我已经为该项目设计了一个定制 PCB。
在初始测试期间、TPS63031在无负载时的电流消耗为40uA、这与数据表规格中的静态电流大致相似。 但是、在我连接微控制器和 LED 后、测得的电流消耗非常高、并且不稳定的范围介于250uA 至120uA 之间。
需要注意的一点是、
1、微控制器进入低功耗睡眠模式、使 TPS 的 PSCTL 引脚变为低电平、进入省电模式。
2.在微控制器的运行模式期间、PSCTL 引脚被拉高以禁用省电模式。
3.不同尝试下测量的电流测试值始终不同。
为供参考、我附上 TPS63031的电路原理图 pdf。
谢谢、
Amit Kotal