This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63031:无法获得预期的低功耗

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63031

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/750025/tps63031-unable-to-get-expected-low-power

器件型号:TPS63031

您好!

我正在设计电池供电的低功耗器件、使用的电池为3.6V 锂聚合物。 TPS63031用作降压/升压转换器。 我已经为该项目设计了一个定制 PCB。  

在初始测试期间、TPS63031在无负载时的电流消耗为40uA、这与数据表规格中的静态电流大致相似。 但是、在我连接微控制器和 LED 后、测得的电流消耗非常高、并且不稳定的范围介于250uA 至120uA 之间。

需要注意的一点是、

1、微控制器进入低功耗睡眠模式、使 TPS 的 PSCTL 引脚变为低电平、进入省电模式。

2.在微控制器的运行模式期间、PSCTL 引脚被拉高以禁用省电模式。

3.不同尝试下测量的电流测试值始终不同。

为供参考、我附上 TPS63031的电路原理图 pdf。

谢谢、

Amit Kotal

e2e.ti.com/.../tps63031-schematic.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amit、您好!

    首先、请注意、数据表中的 IQ 不是空载输入电流。 有关说明、请参阅此应用手册:

    www.ti.com/lit/an/slyt412/slyt412.pdf

    μA、对于 TPS63031的空载输入电流、40 μ A 似乎没有问题。

    我假设您是指 PS/SYNC 引脚。 如果禁用省电模式、转换器将以强制 PWM 模式运行、这会导致更高的输入电流。 为何禁用省电模式?

    此致、
    密耳
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Milos、
    感谢您的回复。
    是的、PSCTL 指 PS/SYNC 引脚。 我对省电模式的理解可能有误。 我打算将功耗保持在尽可能低的水平、以节省电池电量。 因此、在系统的运行模式期间、我禁用省电模式、为了满足负载功率要求、在系统的睡眠模式期间、我通过 PS/SYNC 引脚启用省电模式。
    那么、这种方法是否正确?
    另外、请详细说明强制 PWM 模式及其如何影响功耗。 我对低功耗设计和应用非常着迷。

    此致、
    Amit Kotal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Amit、您好!

    如数据表中所述、有3种工作模式:
    1、使能省电模式(PS/同步=低电平):对于轻负载(导致电感器电流低于100mA)、转换器以短突发运行、频率足以维持输出电压。 空载输入电流最低、轻载效率更高(图6)、但输出电压纹波更高。
    2.禁用省电模式(PS/SYNC=HI):转换器始终处于切换状态、从而降低纹波、但低于100mA 时效率较差(图7)。
    关断模式(EN =低电平):器件关闭、负载与电源断开。

    如果您只有一个将 LED 作为负载的 MCU、我会使器件始终处于省电模式(PS/SYNC=LOW)、因为该负载可能对省电模式中稍高的纹波不敏感。

    MCU 本身是否控制 PS/SYNC 引脚?

    此致、
    密耳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Milos、
    感谢深入细致的阐述。
    是的、MCU 本身将控制 PS/SYNC 引脚、并且还进行了下拉安排。
    MCU 和 LED 仅用于测试、整个电路板的负载大约为600 - 700mA、具有某些尖峰、
    因此,在省电模式下使用 TPS 是否可以正常工作?
    我还有一个查询、如果在系统运行期间将 PS/SYNC 引脚从高电平切换到低电平、或者反之亦然、这是否会成为问题?

    此致、
    Amit Kotal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amit、您好!

    请注意、如果器件能够在所有输入电压下提供所需的负载电流、请查看数据表中的图2。

    该器件可在运行期间在不同模式之间自由切换。 如果负载电流较低、只需确保您的负载在省电模式下能够承受较大的纹波。 对于高负载电流、该器件将始终以小纹波在 PWM 模式下运行。

    此致、
    密耳
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Milos、
    现在、我的大多数问题都很清楚。 我非常感谢你的帮助。 我想知道的最后一件事。 如果在硬件本身中、PS/SYNC 引脚通过下拉电阻保持低电平、并且我的系统包括各种射频模块、其中启动期间的总负载电流可高达300 - 400mA、并且我将在启动期间通过 MCU 禁用省电模式。 那么、在此启动间隔期间、TPS 是否会处理负载尖峰?

    此致、
    Amit Kotal
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Amit、您好!

    对于此类输出电流、无论 PS/SYNC 引脚状态如何、器件都可能在 PWM 模式下工作。 我认为始终启用 PS 模式是安全的、但即使您希望在启动期间更改模式、也不会产生任何问题。

    此致、
    密耳
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Milos、
    我非常感谢你的时间和支持。

    此致、
    Amit Kotal