This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:如何选择 R (FOD)、R (TERM)、R (ILIM)、R (RECT)。

Guru**** 2387830 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51051B
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/732453/bq51050b-how-to-selection-r-fod-r-term-r-ilim-r-rect

器件型号:BQ51050B
主题中讨论的其他器件:BQ51051B

作为参考数据: tidraz7.pdf 和数据表(8.3.4.3电池充电电流设置计算)

有关选择 R (FOD)、R (TERM)、R (ILIM)、R (RECT)的规格说明过于复杂。 你能为我计算它吗?

我的操作是锂聚合物电池(100mAH、50mA 充电、20mA 放电)、系统操作使用5mA。

e2e.ti.com/.../tidraz7.pdfe2e.ti.com/.../bq51051b.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    FOD 计算是通过使用专门为此目的设计的 FOD TX 进行的测量确定的。 我无法计算它。
    如果您不打算使用 Qi 认证器件、并且只能使用您的 TX 操作、则您可能有其他选择。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BQ51050B 是接收器芯片。 您的重播未回答我对芯片电阻值的问题。

    BQ51050B:如何选择 R (FOD)、R (TERM)、R (ILIM)、R (RECT)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于将获得 Qi 标准认证的器件、请参阅以下应用、了解如何测量然后计算 FOD 电阻器值 R (FOD)和 R (OS)。
    www.ti.com/lit/zip/sluc577

    R (TERM)和 R (ILIM)设置可在数据表第8.3.4.3.1和8.3.4.3.2节中找到。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有关选择 R (FOD)、R (TERM)、R (ILIM)、R (RECT)的规格说明过于复杂。 你能为我计算它吗?

    我的操作是锂聚合物电池(100mAH、50mA 充电、20mA 放电)、系统操作使用5mA。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好。

    数据表指定了计算公式、我们建议您计算和了解参数与设计注意事项之间的关系。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我的操作是锂聚合物电池(100mAH、50mA 充电、20mA 放电)、系统操作使用5mA。
    我将使用 WPC Qi TX 标准。
    bq51051b.pdf 第8页、Ibuck 参数最小值为500mA、我可以使用芯片直接为电池充电吗?
    2. Rfod 是怎样的?
    3.请帮助提供基于电池充电50mA 的 R (TERM)、R (ILIM)、R (RECT)