This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR16030:超出 EMI 传导测试

Guru**** 2576195 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/749825/lmr16030-emi-conduction-test-exceeding

器件型号:LMR16030

尊敬的所有人

当我测试 EMI 导通时, 频率 超过500kHz,您能否与我分享一些解决方案来降低 EMI 导通?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、

    您能否分享您的原理图? 要衰减低频分量(开关频率的基础谐波和较低阶谐波)、通常需要一个输入 Pi 滤波器(CLC)。 如需更多信息 、请查看此 EMI 文章系列:www.how2power.com/.../EMI_Guide.php。

    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tim

    以下是我的 SCH、请给我一些建议。谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、

    L101 (22uH)提供低频衰减。 作为起点、您可以将 L101前后的电容器增加到1uF 或2.2uF/100V/X7R。

    根据所需的衰减、您可以计算所需的 LC 转角频率和组件值。

    此致、
    Tim
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Tim
    谢谢您的想法、我将尝试一下。