请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR16030 尊敬的所有人
当我测试 EMI 导通时, 频率 超过500kHz,您能否与我分享一些解决方案来降低 EMI 导通?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的所有人
当我测试 EMI 导通时, 频率 超过500kHz,您能否与我分享一些解决方案来降低 EMI 导通?