This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23754:偏置电压生成和有源钳位 FET 选择

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23754, TPS23754EVM-383, TPS23754EVM-420, PMP9563

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/749506/tps23754-bias-voltage-generation-and-active-clamp-fet-selection

器件型号:TPS23754
主题中讨论的其它部件:、 、PMP9563

大家好、

我有两个关于 TPS23754的问题。

首先、控制器具有一个额外的栅极、用于控制用于初级绕组阻尼(有源钳位)的 MOSFET。 但是,我无法找到有关该 MOSFET 的任何要求。

其次、为了生成偏置电压(VC)、我在数据表中看到两种类型(请参阅下图):

  • ·一个二极管
  • ·两个二极管和一个电感器。

为什么有两种变体、选择一种变体而不选择另一种变体的理由是什么?

此致、

古斯塔夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问候 Gustaf、感谢您在本地对 PoE 解决方案的支持。

    目前、我们的员工正在享受美国感恩节假期。 因此、我们仅提供有限的 E2E 论坛。 应用工程师将在11月26日星期一之前回答您的问题。

    感谢您的理解、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gustav、

    我目前正在研究您的问题、并将在明天再次与您联系。

    谢谢、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gustav、

    将偏置绕组视为类似于次级绕组。 VC 的偏置电压只是另一个输出。

    对于反激式偏置电源电路(TPS23754EVM-383)、需要使用单个整流二极管、因为电源仅在关断期间传输、并且必须在导通期间阻止电流。

    对于有源钳位正向转换器(TPS23754EVM-420)、次级侧的正向和整流二极管将在偏置绕组电路上以类似的方式表示、以保持正确的偏置电压。 概括而言:电流流经次级的方式类似于电流流经偏置绕组电路的方式。 有关 有源钳位 oward 基本操作的更多详细信息、请参阅本应用手册(www.ti.com/.../slua535.pdf)的第2节。

    拓扑是这些偏置绕组电路之间差异的动力。

    此致、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gustav、

    对于 GAT2、我可以给出的最佳建议是选择 Qg 小于栅极 Qg 的 FET (实际上、它的尺寸尽可能小)。 如果两个 FET 的 Qg 过高、则 VC 将难以提供足够的栅极驱动、因此需要向 VC 添加额外的电容。

    此外、TPS23754EVM-420中使用的 FET 不是理想的(电流额定值过低)。 我建议在 PMP9563中使用低侧钳位 FET (Q1)。 http://www.ti.com/tool/PMP9563

    此致、
    Tom Amlee
    PoE PD 应用工程师