请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS23754 主题中讨论的其它部件:、 、PMP9563
大家好、
我有两个关于 TPS23754的问题。
首先、控制器具有一个额外的栅极、用于控制用于初级绕组阻尼(有源钳位)的 MOSFET。 但是,我无法找到有关该 MOSFET 的任何要求。
其次、为了生成偏置电压(VC)、我在数据表中看到两种类型(请参阅下图):
- ·一个二极管
- ·两个二极管和一个电感器。
为什么有两种变体、选择一种变体而不选择另一种变体的理由是什么?
此致、
古斯塔夫