Other Parts Discussed in Thread: BQ25700A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25700A 主题中讨论的其他器件: BQ25700
OTG 操作可被启用、条件包括:
VBUS 低于 VVBS_UVLO;
问题是:
1.是否可以通过寄存器设置 VVBS_UVLO? 如果可以、哪个寄存器?
2.正常输入电压为12V,如果输入电压降至9V,则高于 VVBS_UVLO 下降阈值2.4V,EN_OTG 无效????? 当 VBUS 降至9V 时、如何启用 OTG?
祝您尽快回复、项目紧急、谢谢
BR
Jelly