This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25700A:VBUS_UVLO

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25700A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/749708/bq25700a-vbus_uvlo

器件型号:BQ25700A
主题中讨论的其他器件: BQ25700

OTG 操作可被启用、条件包括:

 VBUS 低于 VVBS_UVLO

问题是:  

1.是否可以通过寄存器设置 VVBS_UVLO? 如果可以、哪个寄存器?

2.正常输入电压为12V,如果输入电压降至9V,则高于 VVBS_UVLO 下降阈值2.4V,EN_OTG 无效?????  当 VBUS 降至9V 时、如何启用 OTG?

祝您尽快回复、项目紧急、谢谢

BR

Jelly

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jelly、

    BQ25700A 支持团队将在美国假日开放至周一。 给您带来的不便、我深表歉意。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jelly、

    问题1:
    VBUS_UVLO 不能通过寄存器设置、硬设置为2.4V、这是 BQ25700A 能够可靠运行的最低电压。

    Qn 2:
    只有当 VBUS 上没有适配器时、OTG 模式才应启用。 如果 VBUS 上有9V 适配器、并且 VBUS 电压为12V 时进入 OTG、则当9V 适配器和12V 电源短接在一起时、您将获得过多的电流进入适配器。 VBUS_UVLO 电压基本上用作一个条件来确定何时将适配器从系统中移除。

    您是打算在 VBUS 上仍连接9V 电源时进入 OTG、还是要尝试更快地感应适配器的损耗(即9V 而不是2.4V)、以便更快地切换到 OTG 模式? 如果您打算使用后者、请提供有关您尝试达到的时间安排的更多详细信息、 尽管我担心您会发现、一般来说、从充电模式切换到 OTG 模式所需的时间与移除适配器时、VBUS 衰减至2.4V 与9V 之间的时间差较大、 而且、即使这种变化是可能的(不是)、它对转换所需的总时间也几乎没有影响。

    此致、
    Steve
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Steve、
    典型应用为:器件 A 具有12V 输出、支持将 BQ25700用作充电器。 当器件发生电源故障时、BQ25700进入 OTG 模式、输出需要>4.5V 才能支持器件。 充电器开关 OTG 模式有10ms 的间隔、我们在中添加了一个 LDO
    支持10ms 并同时启用 OTG、然后在10ms 后使 LDO 可调光、预计 OTG 已启动。 问题是:一旦 LDO 使能、VBUS 上的电压仍然大于2.4V、EN-OTG 无效!!!
    如何避免10ms 的 OTG 转换器时间?
    谢谢
    Jelly
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jelly、

    遗憾的是、BQ25700的设计并未按照您描述的方式固定 VBUS 电源轨。 我理解您描述的问题以及您想要更改 VBUS_UVLO 阈值的原因、但我担心它是硬设置的。

    通过在 BQ VBUS 引脚上添加 MOSFET 开关、可能会"欺骗" BQ、认为 VBUS 降至2.4V 以下、但这种情况从未得到过验证、我们不支持以这种方式使用该器件。

    Steve