请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LP8860-Q1 尊敬的 TI 专家:
我现在使用的是 LP8860A、我满足了您的建议:
当 BOOST_FREQ_SEL 设置为001 (303khz)、输入电压低于10V 时、屏幕 将闪烁、过流保护~μ s
当 BOOST_FREQ_SEL 设置为101 (800kHz)时、一切正常、没有 OVP 或 闪烁现象~
我想知道为什么不能使用 BOOST_FREQ_SEL 303KHz?的默认值