This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8860-Q1:化学闪烁现象

Guru**** 2518730 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/729458/lp8860-q1-screem-flicker-phenomenon

器件型号:LP8860-Q1

尊敬的 TI 专家:

我现在使用的是 LP8860A、我满足了您的建议:

当 BOOST_FREQ_SEL 设置为001 (303khz)、输入电压低于10V 时、屏幕 将闪烁、过流保护~μ s

  当 BOOST_FREQ_SEL 设置为101 (800kHz)时、一切正常、没有 OVP 或 闪烁现象~

我想知道为什么不能使用 BOOST_FREQ_SEL 303KHz?的默认值

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,

    您是否触发升压 SW 模式的最大电流限制? BOOST_Imax_SEL[2:0]的最大电流设置是多少? 如果开关频率较低、则电流纹波将较高。 因此、如果电流限制在800kHz 时非常有限、则可能会在较低频率下触发电流限制。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Shieldey:
    非常感谢您的帮助~
    BOOST_Imax_SEL[2:0]设置为011、这意味着最大电流为9A
    那么、如果我想使用303khz、我需要更改什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    9A 看起来足够高。 我不确定是否触发了最大电流限制。 当输入电压为10V 且开关频率为303kHz 时、计算出的峰值开关电流是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    由于不活动、我将关闭此线程。 如果您有更多问题、只需直接答复即可、它将再次打开。 非常感谢。