请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28C44 UCC28C4x 器件的最短可控导通时间是多少? 从数据表中可以看出、这一点并不明显。
谢谢! Kurt
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
UCC28C4x 器件的最短可控导通时间是多少? 从数据表中可以看出、这一点并不明显。
谢谢! Kurt
您好、Kurt Schmidt、
您将从数据表中注意到、最小导通脉冲宽度大约为 CS 比较器和栅极驱动器的延迟设置的35ns (TD)。
据我所知、这是控制器自身施加的唯一限制。
如果在电流控制模式下操作该部件、您将发现在将电流感测信号连接到 CS 引脚之前、需要对其进行滤波或消隐。 否则、由于在对 MOSFET 栅极充电和放电漏极电容时出现电流尖峰、该器件将提前终止脉冲。
在实践中、所需的滤波或消隐会提取该导通电流尖峰、这将定义您的最小可控脉冲宽度、从而确定占空比。
我希望这能回答你的问题。
谢谢
Joe Leisten