This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C44:该器件的最短可控导通时间是多少?

Guru**** 2518080 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/728257/ucc28c44-what-is-the-minimum-controllable-on-time-for-this-device

器件型号:UCC28C44

UCC28C4x 器件的最短可控导通时间是多少? 从数据表中可以看出、这一点并不明显。

谢谢! Kurt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kurt Schmidt、

    您将从数据表中注意到、最小导通脉冲宽度大约为 CS 比较器和栅极驱动器的延迟设置的35ns (TD)。

    据我所知、这是控制器自身施加的唯一限制。

    如果在电流控制模式下操作该部件、您将发现在将电流感测信号连接到 CS 引脚之前、需要对其进行滤波或消隐。 否则、由于在对 MOSFET 栅极充电和放电漏极电容时出现电流尖峰、该器件将提前终止脉冲。

    在实践中、所需的滤波或消隐会提取该导通电流尖峰、这将定义您的最小可控脉冲宽度、从而确定占空比。

    我希望这能回答你的问题。

    谢谢

    Joe Leisten

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kurt Schmidt、
    由于一个月没有回复、我将关闭此主题。 如果需要、请随时打开另一个。
    Joe Leisten