主题中讨论的其他器件:TINA-TI、
工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型
大家好、
我在使用 UCC21520的仿真中遇到了一些问题。
引脚 OUTA 和 OUTB 似乎没有提供预期的电压电平。 结果是可测量的、但过低、无法驱动 MOSFET。
我在原理图的底部中间有一个简单的降压转换器、它只是为了给 UCC21520提供一些 MOSFET 来驱动。 最初、我没有在那里使用该电路、OUTA 和 OUTB 上的电压非常低。 我认为 MOSFET 对它有所帮助、但我仍然看不到 OUTA 或 OUTB 上的电压合适。
我不会忽略降压转换器导致问题的可能性、但我对 TINA 比较陌生、因此要使该电路正常工作、任何帮助都可以通过 appreciated.e2e.ti.com/.../Gate_5F00_Driver_5F00_1.tsc 获得