This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC3846:占空比和死区时间调整

Guru**** 2516930 points
Other Parts Discussed in Thread: UC1846

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/732381/uc3846-duty-cycle-and-dead-time-adjust

器件型号:UC3846
主题中讨论的其他器件:UC1846

关于 uc1846,有两个问题,如下所示:

关于占空比调节。
我们可以看到 uc1846规范中第11页的图10开环测试电路、在该电路中、可以通过更改引脚5的电压来调整占空比。 但实际上,在改变引脚5的电压时,占空比无法调整,我不知道为什么,请告诉我原因?

关于死区时间调整。 当在 SYNC (PIN10)上添加外部 PWM 信号时、CT (连接到 PIN8和接地之间)将被短接。 所以、
死区时间是多少? 是否仍可以调整死区时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ji Wu Meng、
    您能否发布一个指向您称为'UC1846的 PEC '的文档的链接? 我查看了此器件的在线数据表、但在第11页找不到图10。
    谢谢
    Joe Leisten
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe Leisten、您好!

    请参阅 uc1846的数据表。

    www.ti.com/.../uc1846-ep.pdf

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:
    开环原理图误差很小。 有两个节点标记为"is +(IS +)"。 引脚3实际上应该标记为-。
    使用示波器时、请遵守 COMP (7)和 C/S+(4)。 您应该在引脚4上观察到一个将跟随 CT 引脚电压的斜坡波形。
    当此斜坡超过 COMP 上的电压(有一个较小的内部偏移电压)时、输出的导通周期应该结束。
    您还应该发现、当您"调整占空比"时、COMP 上的直流电平上升或下降、导致输出占空比变化。
    谢谢
    Joe
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joe、您好!

    很抱歉耽误你的回答。

    感谢您的支持! 我得到了占空比。

    关于 死区时间,我们知道死区时间是由电容器 CT 设置的。 我的问题是、如果使用外部同步信号来控制  基于 CT 的 PWM 输出、死区时间是多少?

    谢谢、

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    在这种情况下、我怀疑死区时间将由施加的同步信号的宽度设置。

    在正常操作中、死区时间由内部12mA 电流源对 CT 放电所需的时间设置。 因此、可以通过改变 CT 值来调整死区时间。 该放电周期还将定义 引脚10上的同步脉冲输出的宽度。

    当 CT 接地时、振荡器实际上被施加到引脚10的外部同步信号所取代。 在这种情况下、同步脉冲的宽度应定义死区时间。

    我希望这能回答你的问题。

    Joe Leisten

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Joe

    很清楚、我明白了。

    谢谢、

    John