主题中讨论的其他器件:UC1846
关于 uc1846,有两个问题,如下所示:
关于占空比调节。
我们可以看到 uc1846规范中第11页的图10开环测试电路、在该电路中、可以通过更改引脚5的电压来调整占空比。 但实际上,在改变引脚5的电压时,占空比无法调整,我不知道为什么,请告诉我原因?
关于死区时间调整。 当在 SYNC (PIN10)上添加外部 PWM 信号时、CT (连接到 PIN8和接地之间)将被短接。 所以、
死区时间是多少? 是否仍可以调整死区时间?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
关于 uc1846,有两个问题,如下所示:
关于占空比调节。
我们可以看到 uc1846规范中第11页的图10开环测试电路、在该电路中、可以通过更改引脚5的电压来调整占空比。 但实际上,在改变引脚5的电压时,占空比无法调整,我不知道为什么,请告诉我原因?
关于死区时间调整。 当在 SYNC (PIN10)上添加外部 PWM 信号时、CT (连接到 PIN8和接地之间)将被短接。 所以、
死区时间是多少? 是否仍可以调整死区时间?
Joe Leisten、您好!
请参阅 uc1846的数据表。
谢谢、
John
尊敬的 John:
在这种情况下、我怀疑死区时间将由施加的同步信号的宽度设置。
在正常操作中、死区时间由内部12mA 电流源对 CT 放电所需的时间设置。 因此、可以通过改变 CT 值来调整死区时间。 该放电周期还将定义 引脚10上的同步脉冲输出的宽度。
当 CT 接地时、振荡器实际上被施加到引脚10的外部同步信号所取代。 在这种情况下、同步脉冲的宽度应定义死区时间。
我希望这能回答你的问题。
Joe Leisten