Other Parts Discussed in Thread: TPS2660
大家好、
我是一名 FAE、为日本的一些工业公司提供支持。
我的客户将使用 TPS2660并提供一些问题。
- "具有自动重试功能的电子断路器"和"具有自动重试功能的有源电流限制"有何区别?
- 您能否解释"xxx with LATCH-OFF"?
(如何工作?)
尽管我阅读了数据表、但仍不清楚。
我很期待收到您的回复。
此致、
Shota Mago
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Shota、
断路器与电流限制之间的基本区别在于 TPS2660在过载(过流)情况下的行为方式。
在断路器中、过流后、TPS2660会关闭内部 MOSFET、以便从输入端切断输出。
如果断路器配置为自动重试、TPS2660将尝试在512ms 后重新开启内部 MOSFET。 如果在512ms 内消除过流故障、则输出恢复。 如果过流故障持续时间更长、TPS2660将尝试每512ms 重试一次。
如果断路器配置为闭锁、TPS2660将在过流事件后关闭内部 MOSFET、并且需要复位以通过输入下电上电或使用 SHDNb 引脚恢复。
在电流限制中、过流后、TPS2660会将电流限制为编程值。 由于电流受限、其输出电压会根据过载电流而下降。 由于 TPS2660的输入和输出存在电压差以及电流限制、因此 TPSP2660的内部 MOSFET 会耗散功率。
自动重试和闭锁行为与断路器类似、这里不是关闭 MOSFET、而是通过自动重试和闭锁来限制电流。
请参阅随附的文档、了解 TPS2660在电流限制和断路器期间的行为。
e2e.ti.com/.../4774.Thermal_5F00_Stress_5F00_in_5F00_TPS2660_5F00_eFuse.pdf
此致、
Kari。