This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2660:电子断路器/有源电流限制

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2660

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/731574/tps2660-electronic-circuit-breaker-active-current-limiting

器件型号:TPS2660

大家好、

我是一名 FAE、为日本的一些工业公司提供支持。

我的客户将使用 TPS2660并提供一些问题。

  1. "具有自动重试功能的电子断路器"和"具有自动重试功能的有源电流限制"有何区别?
  2. 您能否解释"xxx with LATCH-OFF"?
    (如何工作?)

 尽管我阅读了数据表、但仍不清楚。

我很期待收到您的回复。

此致、

Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    有人可以回复吗?

    此致、
    Shota Mago
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shota、

    断路器与电流限制之间的基本区别在于 TPS2660在过载(过流)情况下的行为方式。

    在断路器中、过流后、TPS2660会关闭内部 MOSFET、以便从输入端切断输出。

    如果断路器配置为自动重试、TPS2660将尝试在512ms 后重新开启内部 MOSFET。 如果在512ms 内消除过流故障、则输出恢复。 如果过流故障持续时间更长、TPS2660将尝试每512ms 重试一次。

    如果断路器配置为闭锁、TPS2660将在过流事件后关闭内部 MOSFET、并且需要复位以通过输入下电上电或使用 SHDNb 引脚恢复。

    在电流限制中、过流后、TPS2660会将电流限制为编程值。 由于电流受限、其输出电压会根据过载电流而下降。 由于 TPS2660的输入和输出存在电压差以及电流限制、因此 TPSP2660的内部 MOSFET 会耗散功率。

    自动重试和闭锁行为与断路器类似、这里不是关闭 MOSFET、而是通过自动重试和闭锁来限制电流。

    请参阅随附的文档、了解 TPS2660在电流限制和断路器期间的行为。

    e2e.ti.com/.../4774.Thermal_5F00_Stress_5F00_in_5F00_TPS2660_5F00_eFuse.pdf

    此致、

    Kari。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kari-San

    非常感谢您的详细解释!
    但我仍然无法想象自动重试和电流限制闭锁的操作、因为开关在电流限制期间已打开。

    您能否稍微澄清一下自动重试和电流限制闭锁的操作?

    此致、
    Shota Mago
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shota Mago、

    在电流限制模式下、当负载从标称负载增加到超过编程电流限制值时、TPS2660将尝试将电流限制到编程值。 但是、输出电压会下降、而不会保持与 VIN 相同的电平。
    输出电压下降的程度取决于消耗的过载电流。


    此致、
    Kari。