Other Parts Discussed in Thread: UCC24610, UCC24612, LM5050-1, LM74700-Q1, LM74670-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC24610、 UCC24612、 LM5050-1、 LM74700-Q1、
尊敬的同事:
我需要您的帮助和建议来解决问题。
我的目标是设计一个低功耗整流器电路板交流/直流、该电路板可在低电压、1V 或更低电压、高达10V 或更高电压下工作。
该器件应具有尽可能高的能效。 可提供的电流也非常低、小于50mA、频率为50Hz。
第一个解决方案:
为此、我使用 LM7470 FET 控制器设计和制造了一个电路板。 结果是可以的、低压降和快速响应时间。 一切都很完美
当我在n´t 侧(输入)添加高阻抗时(项目需要)(>50 Ω)、这个设置更轻、不起作用。
我已在 IC 手册中阅读过、这是此 IC 的一个限制。 使用高阻抗源时、它们无法正常工作。 这一结论对您来说是合理的?
第二个解决方案:
因此、我需要您的建议来查找不同的 FET IC 控制器、该控制器允许使用高阻抗源、但使用低输入电压、具有 LM7470。
我发现以下 IC 我认为也可以正常工作:
- UCC24610 Green Rectifier
控制器设备
- UCC24612高频同步整流器控制器
- LM5050-1/-Q1高侧 OR-ing FET 控制器
此外、我还找到了这 款精密全波整流器、双电源
在这个问题上、选择与我的规格相匹配的最佳 IC 时、请您提供帮助、这一点非常重要。
提前感谢您!
Gonçalo 丰塞卡