This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM74670-Q1:低功耗整流器电桥、高电感和阻抗源

Guru**** 2517250 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC24610, UCC24612, LM5050-1, LM74700-Q1, LM74670-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/729971/lm74670-q1-low-power-retifier-bridge-high-inductance-and-impedance-source

器件型号:LM74670-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC24610UCC24612LM5050-1LM74700-Q1

尊敬的同事:

我需要您的帮助和建议来解决问题。

我的目标是设计一个低功耗整流器电路板交流/直流、该电路板可在低电压、1V 或更低电压、高达10V 或更高电压下工作。  

该器件应具有尽可能高的能效。 可提供的电流也非常低、小于50mA、频率为50Hz。

第一个解决方案:

为此、我使用 LM7470 FET 控制器设计和制造了一个电路板。 结果是可以的、低压降和快速响应时间。 一切都很完美

 当我在n´t 侧(输入)添加高阻抗时(项目需要)(>50 Ω)、这个设置更轻、不起作用。  

我已在 IC 手册中阅读过、这是此 IC 的一个限制。 使用高阻抗源时、它们无法正常工作。 这一结论对您来说是合理的?

第二个解决方案:

因此、我需要您的建议来查找不同的 FET IC 控制器、该控制器允许使用高阻抗源、但使用低输入电压、具有 LM7470。  

我发现以下 IC 我认为也可以正常工作:

  • UCC24610 Green RectifierTm控制器设备
  • UCC24612高频同步整流器控制器
  • LM5050-1/-Q1高侧 OR-ing FET 控制器

此外、我还找到了这 款精密全波整流器、双电源

在这个问题上、选择与我的规格相匹配的最佳 IC 时、请您提供帮助、这一点非常重要。

提前感谢您!

Gonçalo 丰塞卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Goncalo、

    通过"LM7470 FET 控制器"、您指的是 LM74700-Q1理想二极管控制器?
    请详细说明高源阻抗故障

    这将有助于提供支持。

    此致、
    Kari。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对不起、Kari、

    我更改了器件型号。 我使用的控制器是 LM74670-Q1。 而不是 LM74700-Q1。

    希望这能更清楚地说明这一点。

    提前感谢您

    Gonçalo 丰塞卡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Goncalo Fonseca、

    感谢您确认正在使用的器件型号。
    当您添加大于50欧姆的源阻抗时,请告诉我们 MOSFET 会发生什么情况?
    它是否始终保持关闭状态?

    此致、
    Kari。