This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27510:PWR568 (BQ27QDK000EVM)空闲时 USB 连接丢失

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/745029/bq27510-lost-usb-connection-while-pwr568-bq27qdk000evm-was-in-idle

器件型号:BQ27510
主题中讨论的其他器件:EV2400BQSTUDIO

您好!

我使用 PWR568 Rev. A (BQ27QDK000EVM)和 Battery Management Studio (1.3.54.1)来执行 BA271510G3测量的电池。  在任务完成或自动循环处于缓和阶段之前、一切似乎都正常工作、然后 USB 连接将丢失、PC 警告"USB device not recognized (USB 设备无法识别)"。 我没有运行任何脚本、我想知道 EVM 板上的微控制器(MSP430)在这种情况下是否休眠、如果休眠、如何更改配置以避免这种情况?  自动循环应该是自动的、EVM 板不应与 PC 上的 BQ Studio 失去连接、 我对此感到困惑。

BTW、所有电源都正常、EVM 手册中建议使用6V 适配器。

谢谢、

云发

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    云发

    我建议您更新 MSP430和 ev2400固件上的固件。 请参阅以下文章以更新 gdk 固件。

    ev2400固件更新的链接位于产品器件页面上。

    谢谢

    Onyx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Onyx、固件更新后、USB 连接问题似乎已修复。

    我对 BQ271510G3中的 SOH 有疑问、目前我正在运行自动循环(BQstudio)、但在电池组中、SOH 始终低于90%、SOH 状态更新为03、自动循环成功完成。 我想知道原因可能是我的电池组是1S2P (2个并联的 Samsung INR18650-30Q、化学 ID 2085);我可以在 bqstudio 页面的数据存储器中更改设计容量、我不确定应如何为此1S2P 电池组更改其他配置/设置。 除了电池配置外、还有什么可能影响 SOH?

    此致、

    云发

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您需要调整设计容量、使其更接近 FCC 达到100%的值
    谢谢
    Onyx