主题中讨论的其他器件:EV2400、 BQSTUDIO
您好!
我使用 PWR568 Rev. A (BQ27QDK000EVM)和 Battery Management Studio (1.3.54.1)来执行 BA271510G3测量的电池。 在任务完成或自动循环处于缓和阶段之前、一切似乎都正常工作、然后 USB 连接将丢失、PC 警告"USB device not recognized (USB 设备无法识别)"。 我没有运行任何脚本、我想知道 EVM 板上的微控制器(MSP430)在这种情况下是否休眠、如果休眠、如何更改配置以避免这种情况? 自动循环应该是自动的、EVM 板不应与 PC 上的 BQ Studio 失去连接、 我对此感到困惑。
BTW、所有电源都正常、EVM 手册中建议使用6V 适配器。
谢谢、
云发