This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1H100-Q1:VCS 的上拉电阻、H

Guru**** 2517700 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/730564/tps1h100-q1-pull-up-resistor-for-vcs-h

器件型号:TPS1H100-Q1

大家好、团队、

您能告诉我 VCS H 的电阻范围吗?  

此致、
Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    CS 引脚可提供高达30mA 的电流。 该电流导致 器件中的最大功率损耗为 VCS、H (max) x ICS (max)= 4.9V x 30mA = 147mW。 这会导致结温上升41C/W x 0.147W = 6°C。CS 引脚上的下拉电阻器的选择可根据系统允许的功率损耗来确定。 CS 引脚能够提供至少10mA 的拉电流。 对于不会导致额外结温上升的情况、当 VCS 在4.9V 的上限处处于高电平时、我建议从 CS 引脚上拉的电流不超过10mA。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mahmoud、

    非常感谢您的支持。

    我想知道过流情况与 Vout 过流情况下恢复的间隔时间。

    一旦在 Vout 发生过流情况(短路情况)、CS 引脚的电压将变为 VCS、H
    测量是这样的
     1.输出电压下的过流条件(短路条件)-> 2. Incrased Iout 并 越过阈值、然后 停止 Vout 输出(CS 引脚= VCS、H) -> 3. 在停止 Vout 输出后 、降低 Iout 并超过恢复阈值-> 4、输出 Vout 电压( CS 引脚= 0V)-> 2. Incrased Iout 并超过阈值、然后 停止 Vout 输出(CS 引脚= VCS、H)-> 3. -> 4. ->…

    在上述序列中、您能告诉我2 (CS 引脚= VCS、H) <-> 4 (CS 引脚= 0)之间的最小时间吗?
    我想应该是过流检测时间和恢复检测时间...

    此致、
    Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagata-San、

    我相信您会询问过流或短路情况下的延迟时间。 请检查随附的文件以了解说明和测量结果。 设置条件位于第二张幻灯片中。 我希望这会涵盖您的问题、请告知我、以便获得进一步支持。

    Regardse2e.ti.com/.../TPSxHxxCurrent-limit-behavior.pptx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Mahmoud -San、

    感谢您的支持。 我想知道的不仅仅是短路条件检测的延迟时间、还包括恢复时间。
    我想查看以下条件:
    在 Iout 处设置短路条件。
    1.停止 Iout 电流-> 2. 释放过流条件、Vout 开始上升-> 1. 停止 Iout 电流、因为短路情况仍保持不变-> 2. 释放过流条件、Vout 开始上升->・・・μ V

    当短路保持时、CS 引脚继续执行上述过程#1和#2故障。 我想您的文档只解释了#1条件。 请告诉我1和2之间的时间吗?

    顺便说一下、您能告诉我您文档中每个通道(CH1~4)的含义吗?

    此致、
    Nagata。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ngata-San、
    我相信、在#1和#2条件下 CS 对负载电流的响应是立即的、最大延迟小于10us。 我将在基准测试中验证它并发布数据。
    我的文档中每个示波器通道的含义在幻灯片2中
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../TPS1H100B_5F00_waveform.xlsxHelloMahmoud -San、

    我将向您发送其他信息。

    请检查所附文件(客户波形)。

    此致、

    Muraoka Hideyuki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Mahmoud - San、  

    我将向您发送其他信息。

    请检查所附文件(客户波形)

    此致、

    Hideyuki Muraokae2e.ti.com/.../4331.TPS1H100B_5F00_waveform.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hideyuki-San、您好!

    CS 信号响应负载电流、负载阶跃响应时间小于10uS (稳定时间)。  响应 FET 栅极下拉的 CS 信号延迟时间最大为180us、可以在 PLZ164W 负载下看到。 这种类型的负载似乎会将电流拉至低于电流限制 (2个大脉冲之间的小电流脉冲)。 当出现小脉冲时、CS 在180us 后变为低电平、并在10us 内保持低电平(稳定时间)。 CS 脉冲频率与负载电流波形相同。 我们无法定义 CS 脉冲宽度。 如果负载电流均匀、例如电阻负载、则 CS 在过载条件下始终应为高 VCS、H。 如果负载电流不一致、CS 可能会 在 稳定时间内产生毛刺脉冲。 可以通过在 CS 引脚和 MCU 之间添加 RC 滤波器来过滤该毛刺脉冲。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mahmoud -San、

    感谢您的支持。

    是否可以设置 TCS、Off2的最小值?

    此致、
    Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nagata-San、

    最坏的趋稳时间情况是上限、这一点很重要。 您询问最小趋稳时间是否有任何原因?

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Mahmoud -San、

     如果短路 持续时间为瞬时、我将忽略它。 因此、我想估算最小时间并将其设置 为系统以忽略实例短路。

    此致、

    Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nagata-San、
    如果负载阶跃低于电流限制、则 VCS 到负载阶跃的响应时间小于10us。 稳定时间的限值在0uS 至10uS 之间。 如果负载阶跃高于电流限制、VCS 可能需要250us 才能达到 VCS、H 本例中的限值为50uS 至250uS。
    我希望这能回答你的问题。
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    VCS 的最短导通时间是否为50us?

    此致、

    Nagata。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、这是 VCS 切换至 VSC、H 以响应过流所需的最短时间。

    此致