This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28740:设计不能以突发模式启动或运行(这是不可能的?)

Guru**** 2577385 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28740, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/750026/ucc28740-design-not-starting-or-running-in-burst-which-should-not-be-possible

器件型号:UCC28740
Thread 中讨论的其他器件: TL431

您好!

我正在使用 UCC28740进行电源的新迭代、但无法使其正常运行。

在上一次迭代和本迭代之间、我主要将最大输出电流从2.1A 降低到0.9A。
我使用计算电子表格、根据变压器(以及 CS、VS 和 FB 引脚周围的电阻器)的主要差异。
新转信息生成的样本已经过测试、符合电子表格值的规格。 旧的转速是由另一家公司制造的、我不确定它们是否符合规格。

我将缓冲器 TVS 更改为超快速瞬时 TVS (TRR 从500ns 变为75ns)。

我还添加了一些额外的 EMI 缓解元件(交流输入上的第二个共模扼流圈用于滤除50至500MHz 之间的辐射噪声)、并在缓冲器中添加了铁氧体层以消除一些高于500MHz 的峰值。
这两个应用于旧电路板的修改都不影响功能、从该电路板上移除这些修改不会使我的问题得到更好的解决。

在 TI FAE (较大的 RLS、调整的 F3/F4和变压器匝数 IIRC)对计算表进行了一些更改之后、之前的版本正常工作(与我可以检测到的预期行为没有偏差)。
很遗憾,我不能说我理解了这里的所有细节(他只讲中文),我不能再回去了。


输入电压:85至245VAC、输出5.6V @ 0.9A
原理图(我没有展示制造 VBLK 的器件、它是标准器件、VBLK 是稳定的。

计算表 attached.e2e.ti.com/.../UCC28740-design-calculator-_2800_5.6V_4000_0.9A_2900_.xlsx

在这个新版本中、我有两种情况:
1) 1)如果我将一切如计算表中所示(或靠近计算表 CF "实际值")、则芯片启动、获得略高于 VOUT_CV (但低于 Vout_OVP)的 VOUT、然后停止。
2) 2)如果我移除电容器 CZ (在原理图中、TL431基准的阴极和 REF 之间的电容器 CZ)、则电路板会运行、在适当的电压下提供稳定的输出、在负载上表现良好、但开关模式错误、从而导致输出上产生过多纹波。

在这两种情况下、VBLK 均正常、由于大容量电容器略大、且电压约为300-310V、因此非常稳定。



通道2:VAUX。 振荡周期为2.56us、大于预期。

我测量了谐振周期、看起来太长:大约2.5us、而 Tzto 只有2.1us。
数据表和故障排除指南中的该部分不清楚、因为简单地说、该周期应低于 Tzto、因为担心缺少某些谷底开关、而不是可能阻止所有器件运行。
我在这里和那里看到了非常少的山谷,如果仅仅是效率,我现在还可以使用它。
应用谐振周期公式("TI PSR 控制器故障排除"的6.1)、了解变压器初级侧的实际电感后、我得到一个 CSW、当计算表中的输入返回一个非常不同(较短)的周期时、这在这里是有点不正确的。 如果该计算结果良好、那么当我更改 MOSFET 以便 Coss 从53pF 变为28pF 时、周期应该可以测量地降低、但它保持不变、正如我所能说的。
降低电感将是我要寻找的结果、我无法控制其他参数...


有关每个案例的更多详细信息:
1)
当 VDD 超过导通 UVLO 阈值时、芯片启动、然后它会切换、直到输出电压略高于预期输出电压、然后它会停止开关、这似乎是由于 CS 过压造成的。
此时 VDD 从21V 变为约14.6V、然后在开始另一个周期之前缓慢向下漂移至关断 UVLO 值。


CH1:Vout、CH2:VDD。 显示了多个周期。 芯片停止切换后、VDD 缓慢下降、直至达到 VDD (off)并重新启动周期。


CH1:Vout、CH2:VDD。 在芯片运行期间放大了时间。

最后一个周期内 CS、VS 和 FB 的 PICS:


通道2:CS。 VCS 在最后一个开关周期高于 Vcst (max)。

CH2:Vs.在最后两个周期中、VS 上升至4.6V。


通道2:FB。

如果我更改 RCS 和/或 RLC 以降低 VCS、它仍将达到该值。 我尝试使用 RCS=1.6欧姆且 RLC=3.3K (而不是1.82k)、VOUT 在停止前上升到6V。


2)
在这种情况下、稳压(测量 RMS 时)良好、负载下的响应令人满意。
但是、芯片在某种突发模式下工作(不应该存在于此芯片中)。 它将以固定频率(约68kHz、低于理论最大开关频率)进行开关、而不是调节其频率以考虑负载、而是获得高于预期输出电压约150mV 的输出、然后停止、直到输出在预期输出电压下可能变为200mV。
产生的纹波取决于负载、但无负载时的开关频率相同、高达500mA (上面没有测试过 I)。

通道1:VOUT。 开关频率为30us (66.67kHz)。 下降斜率取决于负载、总纹波频率也是如此。

我已经在这方面工作了几天、我被骗了。 该文档中有足够的不清楚细节(经验丰富的电源设计人员可能不会对其产生任何疑问)、我不确定我是否正在取得进展、或者只是对我尝试的所有电阻器的所有变化失去了更多的了解...

顺便说一下、我组装了两块板、它们的行为都是一样的、就我可以检查所有组件而言、我认为它们都是一样的(我在组装之前重新测量了所有电阻器、以防万一、我之前曾让 Farnell 给我发送了错误的值...)

是否有什么想法正在发生什么以及如何取得进展?
提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    案例1、您能否提供变压器规格以查看是否触发了 OVP? 同时、您是否可以将 C8重新设置为220nF 值、以查看问题是否可以解决? 如果不是、在 C8 = 220nF 的情况下、将 R5更改为51k、然后测试以查看问题是否可以解决。

    案例2、您能否指定测试条件?

    案例1和案例2是否来自同一电路板-看起来不是、一个电路板上似乎是案例1、另一电路板上似乎是案例2?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    变压器规格为:

    bobbin:EFD20 -不确定使用的内核...

    匝数:PRI = 144、SEC = 9、AUX = 16

    NPs= 16.

    NPA= 9.

    初级侧的电感:在 图片所用电路板上的0.98mH [ECH1062 AT60KHZ 1V]处测量。 在我们收到的10个样本中、值为1mH+-0.1。

    N1/N6被连接至 VBLK 的低电势。 断开连接似乎不会影响行为。

    我希望在接下来的12小时内报告您建议的测试。

    案例2:所示图片是在 C8=2.2nF 时拍摄的。 负载是电阻式的、电流大约为300mA IIRC、VIN=230VAC、VBLK=305V、纹波电压最多为几伏。

    电路板不会发热太多。

    您还会对什么感兴趣? 我将能够在明天复制、并在需要时进行更多探测。

     

    我已组装2个单元。 在这两种情况下都表现出相同的行为(C8存在或不存在)。 在焊接或移除 C8后、图片是使用同一电路板拍摄的。

    非常感谢。

    最棒的

    Nicolas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我很高兴地说、您的建议(C8 = 220nF)似乎解决了我的问题!

    我看到 R5=51k、但它与当前值的工作方式相同。

    输出看起来正常(对我而言)现在、开关频率再次取决于负载、纹波在我的应用可接受的范围内。

    输出电压有点高(5.75V 而不是5.6V)、但我稍后可以对此进行探讨。

    我将在明天进行更详细的测试、以确保开关负载行为、跨输入电压下的性能等、但主要问题已解决。

    非常感谢!

    谢谢!

    Nicolas