主题中讨论的其他器件:AM3358、
嗨、大家好
我们的客户正在将 TPS65217用于为 AM3358供电。 此应用非常类似于我们的数据表参考设计。 请查找原理图:输入为5VAC。 负载为 AM3358、在我们测试时处于待机状态。 让它运行几个小时。 但我们发现 AM3358在运行数小时后将重新启动。
我们捕获了一些波形以帮助分析: CH2:VDD_5V (绿色); CH1:INPUT_5V (黄色);CH3:PMIC_POWER_EN (紫色);
我们将其放大:您可以看到 INP_5V 是稳定的。 但是、VDD_5V (SYS)下拉电阻和 PMIC_POWER_ON 也会随着 VDD_5V (SYS)下拉电阻而下降。
然后、我们还测试了其他一些波形:CH2:PMIC_POWER_EN (绿色);CH3:VDD_5V (SYS)(紫色);CH1:nRESET (黄色)
我们可以看到 nRESET (黄色)已经下降了大约1V、但仍然超过3V、并且它未达到数据表中的低电平阈值。
那么、您能帮我解决这个重启问题吗? 它导致重新启动了什么? 有时、重启时间约为2小时、有时时间为4小时。
这个问题非常紧迫。 感谢您的反馈!
谢谢
Vincent