主题中讨论的其他器件: BQ24083
我们将 BQ24038用作锂离子电池充电器
部件号:BQ24038RHLT
标记:弓
封装:QFN
批号:TI 65KF9E3
锂离子电池额定值:20Ah,电池最大充电电压4.2Vdc
引脚配置
VBSEL=5V;
ISET1 = 5V;
USB = SET1 = 0V;
充电时间设置为10小时
Output1引脚2电池充电指示在4.2vdc 下上拉47k
output2引脚3电池完全充电指示在4.2vdc 下上拉47k
问题:
当我们将已放电的电池连接到充电器时,它会通过 Output1 low (STAT1=0)指示和 OUTPUT12 HIGH (STAT2=1)指示正确地为电池充电,但当达到4.2V 的电池完全充电阈值时,它会提供 Output1和 output2指示,而不是 out2 low (STAT2=0)指示,
如果 STAT2=0、则 STAT1=1
如果 STAT2=1、则 STAT1=0
以大约17Hz 的频率振荡
这种情况类似于 BQ24038的 PIN_6和 PIN_7未连接电池。
在这种情况下、电池电压保持在4.12V 至4.15V 之间。
仅在批次不含 TI 65KF9E3的 IC 中发现此问题。
当我们用 IC 批号:TI 25JP6LL 替换同一个 IC 时,它会为充电和完全充电指示提供适当指示。 此外、电池在预期时间内获得满充电电压。
注-于9月20日更新、删除了客户输入后的 bq24083基准。