This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24038:BQ24038RHLT

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24038, BQ24083

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/729294/bq24038-bq24038rhlt

器件型号:BQ24038
主题中讨论的其他器件: BQ24083

我们将 BQ24038用作锂离子电池充电器

部件号:BQ24038RHLT

标记

封装:QFN

批号:TI 65KF9E3

锂离子电池额定值:20Ah,电池最大充电电压4.2Vdc

引脚配置

VBSEL=5V;

ISET1 = 5V;

USB = SET1 = 0V;

充电时间设置为10小时

Output1引脚2电池充电指示在4.2vdc 下上拉47k

output2引脚3电池完全充电指示在4.2vdc 下上拉47k

问题:

当我们将已放电的电池连接到充电器时,它会通过 Output1 low (STAT1=0)指示和 OUTPUT12 HIGH (STAT2=1)指示正确地为电池充电,但当达到4.2V 的电池完全充电阈值时,它会提供 Output1和 output2指示,而不是 out2 low (STAT2=0)指示,

如果 STAT2=0、则 STAT1=1

如果 STAT2=1、则 STAT1=0

以大约17Hz 的频率振荡

这种情况类似于 BQ24038的 PIN_6和 PIN_7未连接电池。

在这种情况下、电池电压保持在4.12V 至4.15V 之间。

仅在批次不含 TI 65KF9E3的 IC 中发现此问题。

当我们用 IC 批号:TI 25JP6LL 替换同一个 IC 时,它会为充电和完全充电指示提供适当指示。 此外、电池在预期时间内获得满充电电压。

注-于9月20日更新、删除了客户输入后的 bq24083基准。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此问题与 bq24083 (CFZ)或仅与 bq24038 (Bow)有关。 这两个部分非常不同。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    感谢您的回复。

    抱歉出现印刷错误。

    此问题与 bq24038 (Bow)有关。

    谢谢、

    Vinayak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复、我更新了原始帖子。 我们将对此进行研究、并建议最佳方法。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    正在等待您的回复。

    谢谢、

    Vinayak Waingankar。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉耽误你的时间。

    我尝试在实验中重复该问题、将配置 EVM 进行仿真。 您能否提供原理图?
    电池说明是否正确20Ah?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回复。

    我们的 R&D 服务器未直接连接到互联网、而且我必须获得高级主管的许可才能复制原理图。 需要一些时间。 我很快就会与您联系。

    而有一个观察结果。 当指示灯在“充满电”和“充电”之间跳动时,如果取出电池并重新连接,则会显示“充满电”指示。 我们还购买了25件新产品。 其中只有两个有这个问题。 最后、我观察到、当前使用的 PCB 中的非工作 IC 在具有完全相同原理图的旧 PCB 中工作正常。 您是否怀疑布局问题?

    电池额定值为20Ah

    谢谢你

    Vinayak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能描述一下器件是如何配置的、使用的电阻器还是如何将引脚上拉为高电平或低电平的?
    该装置的充电电流是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    如下所示的器件配置、

    引脚编号

    引脚名称

    配置

    19.

    VBSEL

    拉低。

    9.

    CE

    高通电

    4.

    VIN (VCC)=5V

    交流适配器的充电输入

    5、6

    电池

    电池 IP/op

    13.

    DPPM

    33k 至 GND

    10.

    ISET1

    拉低

    7.

    ISET2.

    680欧姆至 VCC

    15、16、17

    输出

    为系统断电

    8.

    PSEL

    上拉

    2.

    STAT1

    上拉

    3.

    STAT2

    上拉

    14.

    TMR

    68K 至 GND

    12.

    终端

    10k 至 GND

    20.

    USB

    拉低

    电池充电电流:1A   

    谢谢、

    Vinayak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    仔细检查引脚10 (ISET1)的连接。对于1A 的电池充电电流、该电阻值应约为1k 欧姆
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    是的, 引脚10 (ISET1)处有1K。

    它不会直接短接至 GND。

    谢谢、

    Vinayak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill 先生:

    我正在等待您的回复。

    谢谢、

    Vinayak Waingankar。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vinayak Waingankar 先生你好

    我正在尝试了解设计并需要您的帮助。
    当 ISET1的接地电阻为1k 欧姆时、充电电流为1A。
    当 TMR 在68k 欧姆接地时、安全计时器设置为6.8小时。
    但电池是20Ah 电池、此设计只能在安全计时器故障停止充电之前提供为电池充电所需的20Ah 中的6.8Ah。
    此设计不应与这种大型电池组一起使用。 您是否尚未提及此设计的某些要点?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Bill、

    这是2018年8月8日您的最后一个主函的回复

    正确。
    但我们不明白为什么炎同时显示两个指示(充电和完全切合)


    谢谢、
    Vinayak Waingankar