This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25606:问题与建议

Guru**** 2558250 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25606, TUSB320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/732578/bq25606-questions-and-suggestions

器件型号:BQ25606
主题中讨论的其他器件: TUSB320

您好!

我们正在开发一种移动电源解决方案、以便为我们的系统供电。

我们正在考虑采用高级架构、如下图所示:

"pogo 引脚"连接器将为我们的系统提供5V 电压。 MicroB 连接器将用于通过 BQ25606为电池充电、我们对架构有几个问题。

BQ25606是否是此架构的有效 PN?

2. OTG 引脚应连接到 MicroB 连接器?

3.如果将 PD 系统连接到 microB、BQ25606是否会通过 microB 提供电流? 还是需要 PD 端口控制器和 C 型连接器? 如果是、您能否建议担任此职位的 PN?

该设计将基于默认配置、如   数据表的第9.2点典型应用图中所示。 在本例中、电池是6000mAh 的单节锂离子电池、最大充电电流为1C、NTC 10k Ohmios。

您能否为该解决方案推荐直流/直流转换器?  

提前感谢。

此致、

Silvia。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    "pogo 引脚"连接器将为我们的系统提供5V 电压。 MicroB 连接器将用于通过 BQ25606为电池充电、我们对架构有几个问题。

     BQ25606是否 是此架构的有效 PN?

    是的、但 OTG 不能通过这种方式控制。 要启用 OTG、需要将 OTG 拉至高电平。 OTG 需要协商。   

    2. OTG 引脚应连接到 MicroB 连接器?

    否、OTG 应由 MCU 控制。

    3.  如果将 PD 系统连接到 microB、BQ25606是否会通过 microB 提供电流? 还是需要 PD 端口控制器和 C 型连接器? 如果是、您能否建议担任此职位的 PN?

    如果您具有用于接口的 MCU、则可以使用 BQ25606。 MicroB 仍然正常。  

    该设计将基于默认配置、如   数据表的第9.2点典型应用图中所示。 在本例中、电池是6000mAh 的单节锂离子电池、最大充电电流为1C、NTC 10k Ohmios。

    您能否为该解决方案推荐直流/直流转换器?  

    已在线查看升压转换器、我对此不是很专业。  

    提前感谢。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hong、

    非常感谢您的快速响应。

    简而言之、如果 Im wron、请纠正我的问题;如果 OTG 被拉至高电平、则启用升压模式、因此 BQ25606可以向 USB MicroB 端口供电、从而查看图中所示的架构。

    我们不想引入具有我们自己固件的 MCU、因为这将在更长的设计阶段领先。

    如果在 GPIO 配置中使用 TUSB320、以便在所连接的器件是灌电流或拉电流时使用 GPIO 进行广播、这可能是一个好的解决方案吗? 并将该信号驱动到 BQ25606的 OTG 引脚?

    这是一个好解决方案吗?

    此致、

    Juanjo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    问题是、当 OTG 运行时、您无法确定电压来自外部或来自 OTG。 我认为检测灌电流或拉电流不是一个好主意。 如果您有用于 OTG 的专用 OTG 电缆、则可以使用该电缆触发 OTG。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong、

    正如您对我们的评论一样、OTG 的配置是否可以与图片的配置类似、因为我们的器件是 A 设备?  

    如果我们不使用升压模式、 我们是否可以将 OTG 连接到 GND?  然后、我们仅将此端口用于充电器 、但不 会将电池供电到其他便携式设备。  

    此致、

    Silvia。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、如果 OTG 未被使用、您可以将其连接到 GND。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hong、

    如果 OTG 接地、或者仅将 USB 端口用于充电、我们有什么缺点吗? 而不是电力输送?

    此致、

    Juanjo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Juanjo:

    我不太理解你的问题。 如果您不希望电池为其他器件供电、则将 OTG 连接到 GND。 如果您希望电池供电的其他器件连接到 USB 端口、则 OTG 引脚需要被拉高。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Hong、

    非常感谢您的支持。

    是的、我认为我们两个人都在翻译中迷路了。

    另一个问题是、bq25606的图18中的电压电平"REGN"是多少? (为偏置电池 NTC 的电阻器供电的电阻器)是 REGN 引脚吗?

    我在数据表中找不到有关这一点的任何线索。

    非常感谢您的支持、

    此致、

    Juanjo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据 VBUS、它在5V 至6V 之间进行调节
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以在电池充电期间为该 NTC 供电?

    开启/关闭系统旨在驱动信号以启用提供5V 输出的直流/直流转换器。 如果网由该直流/直流电源供电、是否会有任何问题? (直到系统未通电、热敏电阻网才会通电)。

    请回答两个问题。

    此致、

    Juanjo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很抱歉、我能理解您的问题。 您能否详细说明您的问题?