主题中讨论的其他器件: TUSB320
您好!
我们正在开发一种移动电源解决方案、以便为我们的系统供电。
我们正在考虑采用高级架构、如下图所示:
"pogo 引脚"连接器将为我们的系统提供5V 电压。 MicroB 连接器将用于通过 BQ25606为电池充电、我们对架构有几个问题。
BQ25606是否是此架构的有效 PN?
2. OTG 引脚应连接到 MicroB 连接器?
3.如果将 PD 系统连接到 microB、BQ25606是否会通过 microB 提供电流? 还是需要 PD 端口控制器和 C 型连接器? 如果是、您能否建议担任此职位的 PN?
该设计将基于默认配置、如 数据表的第9.2点典型应用图中所示。 在本例中、电池是6000mAh 的单节锂离子电池、最大充电电流为1C、NTC 10k Ohmios。
您能否为该解决方案推荐直流/直流转换器?
提前感谢。
此致、
Silvia。