请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28780 您好!
在 UCC28780调试期间、进入 AAM 的负载点在90Vac 至265Vac 之间有很大差异。
在90V 交流时、它以20V 的输出电压/1.1A 的电流进入 AAM。 但在265Vac 时、它以20V 的输出电压/1.9A 的电压进入 AAM。
是否可以将其设置为相同的负载点、以便在90Vac 和265Vac 时进入 AAM?
在数据表中、它显示"OPP 函数使用 IVSL 作为线路前馈信号来根据 VBULK 改变 VCST (OPP)、从而使 OPP 触发点在宽线路电压范围内保持恒定。"
我想知道 Ropp 压缩仅对 OPP 有效、对吧?
该 Ropp 对突发阈值有任何 VCS 影响?
谢谢!
BR