This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:UCC28780 Ropp 功能

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/747348/ucc28780-ucc28780-ropp-function

器件型号:UCC28780

您好!

在 UCC28780调试期间、进入 AAM 的负载点在90Vac 至265Vac 之间有很大差异。

在90V 交流时、它以20V 的输出电压/1.1A 的电流进入 AAM。 但在265Vac 时、它以20V 的输出电压/1.9A 的电压进入 AAM。

是否可以将其设置为相同的负载点、以便在90Vac 和265Vac 时进入 AAM?

在数据表中、它显示"OPP 函数使用 IVSL 作为线路前馈信号来根据 VBULK 改变 VCST (OPP)、从而使 OPP 触发点在宽线路电压范围内保持恒定。"

我想知道 Ropp 压缩仅对 OPP 有效、对吧?

该 Ropp 对突发阈值有任何 VCS 影响?

谢谢!

BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Eleven、

    当主开关打开且反激式变压器通电时、会产生 IVSL。   当低侧开关打开时、此电流始终从 CS 引脚流出。   IVSL = Vin*Na/NS)/RVS1

    因此、如果未在同一时间触发 AAM 范围、可能有几个原因。

    1. Ropp 可能未正确选择。  您可以使用 Excel 或 MathCAD 工具对此进行双精度检查。
    2. 高压线路中的转换器效率较低、导致设计以不同的功率级别进入 AAM。

    此致、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:
    我已经尝试调整 Ropp 值、这对于 ABM 触发点很有帮助。
    这意味着通过调整 Ropp 值、高压线和低压线的 ABM 触发点将相似。
    但是 AAM 触发点处于高压线路、低压线路仍然存在很大差异。

    此外、我还检查了转换器效率、发现没有很大的差异。
    您是否知道是否有其他解决方案可解决此问题?
    谢谢!

    BR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Eleven、

    我认为 ABM 越受输出纹波电压的控制、而不是 Ropp 电阻器、这可能是它在不同点跳闸的原因。

    如果输出纹波电压因某种原因发生变化、则可能会触发 ABM。 我会研究这种行为、看看纹波电压是否会随输入线路电压的变化而急剧变化。

    ABM、IFB≈25uA 至35uA

    LPM 和 ABM 边界大约为 IFB 35uA。

    ABM 和 TM 限制约为25uA。

    此致、

    Mike

    ----------------------------------------------------

    大家好、Eleven、

    流出基准(IREF)的电流是数据表中的一个错误。 FB 电流 IFB 可调节运行模式。

    控制器通过从 UCC2878080的 FB 引脚中拉出 FB 电流来调整运行模式。 请参阅数据表中的图23工作表、以下电流将根据图解释 UCC28780控制器的工作模式。

    在 IO 最大值时、IFB≈0uA

    AAM、IFB 25uA 至0uA

    ABM、IFB≈25uA 至35uA

    LPM、IFB≈48uA 至35uA

    SBP、IFB≈75uA 至48uA

    IO = 0A、IFB≈75uA

    此致、

    Mike
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    是的、我知道 Iref 是用于模式控制的另一个参数。

    您提到的学习进度如何?

    谢谢。

    BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eleva n、您好!

    我搜索了电子邮件主题、看不到有人提到自己正在进行研究。 我认为对你的答覆可能会有一些混淆。 您能将我链接到相关的回答、以便我为您进行调查。

    此致、

    Mike