This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5430:首次发布和修订日期差异

Guru**** 2511085 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS5430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/730895/tps5430-first-release-and-revision-date-differences

器件型号:TPS5430

您好!
对于新项目、我需要在3A 时从 Vin >= 36V 和 Vout=28V 进行降压开关。
在搜索 中、我找到了 TPS5430、我注意到第一个发布日期是2006年(非常旧)、第二个发布日期是2017年(非常新)。
问题:什么是"修订日期"? 是否使用新技术对芯片进行了修改、但仍保留了兼容性? 换言之、哪个日期是估算芯片老旧度的实际日期? 是的、因为我无法将旧组件用于新项目...
有人向我解释这个问题、请吗?

谢谢、致以诚挚的问候
Federico Battaglin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    弗雷德里克

    修订日期指数据表文档的修订版本。 您可以在数据表的第2页上看到修订历史记录。 实际 IC 将有一个标记、指示生产日期。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:
    首先、感谢您的回复。

    我注意到第二页有修订历史记录、但我的问题是芯片是否有改进。
    因为我看到有很多芯片、有新的修订日期、但是它的概念是旧的。
    那么、将其用于新项目是否是一个好主意?

    谢谢、致以诚挚的问候
    Federico Battaglin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Federico、
    据我所知、该器件最近没有任何修订。 您应该能够自信地使用它。 您需要知道的主要问题是它具有内部补偿、因此您对输出滤波器组件的选择有限。