请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS5430 您好!
对于新项目、我需要在3A 时从 Vin >= 36V 和 Vout=28V 进行降压开关。
在搜索 中、我找到了 TPS5430、我注意到第一个发布日期是2006年(非常旧)、第二个发布日期是2017年(非常新)。
问题:什么是"修订日期"? 是否使用新技术对芯片进行了修改、但仍保留了兼容性? 换言之、哪个日期是估算芯片老旧度的实际日期? 是的、因为我无法将旧组件用于新项目...
有人向我解释这个问题、请吗?
谢谢、致以诚挚的问候
Federico Battaglin