This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51050B:WPC Rx 调试选项

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/743791/bq51050b-wpc-rx-debug-options

器件型号:BQ51050B

您好!

我将 BG51050接收器与 Vishay IWAS3827ECEB100J50接收线圈配合使用。  使用电感器线圈调谐电容器的公式、我计算出的结果为:在线路中为237nF、在 AC1/2中为2.39nF。  我串联使用了2x470nF 来创建235nF、并使用 parallel 中的2.2nF 和180pF 来创建2.38nF。

我不确定的数学位是 Ls 和 Ls 使用10.7uH、但这是线圈的唯一数据表值。  此外、这是200kHz 值、而不是100kHz。

话虽如此、我认为这不是问题。 Vrect 达到5-6V。  有时、我使输出工作5-10秒(我在为系统的极低电流供电与其充电电流之间监控电池电流消耗)、但通常根本不会。  与发送器通信、但发送器通常处于故障模式。

这是否是与 Rfod 相关的问题?  我目前正在使用2个充电端口(Samsung EP-PG920I 和 Belkin F8M747V2)进行测试。  TI Tx 芯片看起来都是 NRND、是否有可选的产品? 是否有一个具有调试输出的 Tx 评估板、该评估板将提供更多反馈、以帮助我找到问题的原因、并指明正确的方向?

这是当前的原理图:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Pete T
    我想尝试几件事情、TX 由于 FOD 而跳闸。
    1) 增加 RX 报告的功率以增加更多 FOD 裕度、将 R-FOD (R7)从200增加到300、并将 ILIM (R8)从200减少到100。
    2) 移除 R6、此时不需要
    3) 通过在235nF 下从2X470nF 更改为并联电容器来降低输入损耗。 建议对电容器使用 X7R、COG / NPO 也会起作用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 Bill、对延迟答复表示歉意、这也是其他工作的合适之处。 这确实对我有所帮助、几乎让我实现了我想要的目标。 我还设法重新调整了一个19mm Wurth 760308101214、100nF 和1nF。

    减小尺寸、然后我尝试使用 TDK WR111180-49F5-G 12mm 线圈-但未能成功实现这一目标。 它会尝试、但并不是很容易使它进入充电模式。 这是在80nF 和800pF 条件下得到的-匹配需要多高的精确度才能使其正常工作? 理论上、47nF 和33nF (470pF 和330pF)是完美的-但即使效率不是最佳、也应该期望100nF 和1nF 能够正常工作?

    谢谢、
    此致、
    Pete
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Pete
    小线圈面临的挑战是启动系统、数字 Ping 启动是低功耗。 如果线圈较小、则耦合不良、RECT 引脚处的电压不会超过 UVLO。 调优有助于减小线圈到线圈的距离更好地校准线圈将有助于实现更多效果。
    根据我的经验、直径为15mm 至20mm 的线圈可以工作、直径为10mm 或更小的线圈不能工作、而10mm 至15mm 是灰色区域。