请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ51050B 您好!
我将 BG51050接收器与 Vishay IWAS3827ECEB100J50接收线圈配合使用。 使用电感器线圈调谐电容器的公式、我计算出的结果为:在线路中为237nF、在 AC1/2中为2.39nF。 我串联使用了2x470nF 来创建235nF、并使用 parallel 中的2.2nF 和180pF 来创建2.38nF。
我不确定的数学位是 Ls 和 Ls 使用10.7uH、但这是线圈的唯一数据表值。 此外、这是200kHz 值、而不是100kHz。
话虽如此、我认为这不是问题。 Vrect 达到5-6V。 有时、我使输出工作5-10秒(我在为系统的极低电流供电与其充电电流之间监控电池电流消耗)、但通常根本不会。 与发送器通信、但发送器通常处于故障模式。
这是否是与 Rfod 相关的问题? 我目前正在使用2个充电端口(Samsung EP-PG920I 和 Belkin F8M747V2)进行测试。 TI Tx 芯片看起来都是 NRND、是否有可选的产品? 是否有一个具有调试输出的 Tx 评估板、该评估板将提供更多反馈、以帮助我找到问题的原因、并指明正确的方向?
这是当前的原理图: