This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] bq24640:充电问题

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/732292/bq24640-charging-problem

器件型号:bq24640

客户使用 bq24640设计用于 特殊/运动型电动 汽车应用的30V/20A 充电器电路。

ISET 问题(ISET 引脚的电压不稳定并且上升)

-在重负载期间、ISET 引脚上的电压可以  从0.899V (无负载)上升 到 大约1.01V (20A 负载)。

答: 客户尝试在 VR 电阻器之间添加0.1uF 的电阻器、但问题 并没有解决!

b.  客户尝试通过外部电源提供 ISET 引脚电压、但电源电压也会升高!

这是正常行为吗? 如果不是这样、为什么以及如何改进它? 客户已在电路板上实施 bq 器件、并迫切需要向终端客户提供 goldern 样片。 请就此问题提供帮助。

2. bq24640能否支持高达20A 的充电电流?

3. bq24640的 VCC 引脚连接到典型值为30V 的反激式辅助电源?  应用输入电压为28.5V 至32V、输出电压约为29.3。

在 命令 运行条件下、SRP 和 SRN 需要在电压低于28V 的情况下工作。  那么、该应用 是否适用于 bq24640?    

  请提供建议。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    ISET 引脚用于充电电流。 请检查充电电流、而不是 ISET 引脚电压。
    2.该器件针对10A 进行了优化、但通过适当的设计可支持高达20A 的电流。
    3.请遵循 d/s 上的建议运行条件 充电器可支持高达26V 的超级电容器组。 如果输出电压需要为29.3V、则该器件不适用。

    谢谢、

    宁。
    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ning、由于这是客户方面的一个紧急问题、我们需要您的团队提供更详细的答案。

    1.输出充电电流失控,并在发生负载时根据 ISET 引脚电压变化。

    在 D/S 中、ISET 引脚连接到内部比较器。 不过、ISET 引脚内部似乎有一个电流源、用于向外部电容器提供电流并使 ISET 电压升高。 是否可以解释详细的行为? 请对此提供支持。 谢谢。

    2.客户需要注意的具体设计是什么是20A 充电电流而不是10A?

    如果29.3V 是典型值、TVS 或其他器件可将最大电压钳位在31V 以下。 在应用中是否正常? (V、最大绝对值=33V)

    Brian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Brian、

    29.3V 充电器输入电压还是输出电压?
    2.要进行20A 设计,请确保
    1) 1)所选的所有组件都可以处理应用的电流和电压。
    2) 2)所选的所有组件都可能满足应用的散热要求。
    3) 3)请使用 bq246xx 计算工具 V1.5 (修订版 D)@ www.ti.com/.../toolssoftware 来计算关键组件值
    4) 4)强烈建议在设计定制板之前先测试 BQ24640 EVM、从而熟悉 BQ24640充电器的操作。

    谢谢、

    宁。
    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我们已经有一段时间没有听到您的反馈,该线程被视为已解决并已关闭。

    谢谢!
    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。