请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:bq24640 客户使用 bq24640设计用于 特殊/运动型电动 汽车应用的30V/20A 充电器电路。
ISET 问题(ISET 引脚的电压不稳定并且上升)
-在重负载期间、ISET 引脚上的电压可以 从0.899V (无负载)上升 到 大约1.01V (20A 负载)。
答: 客户尝试在 VR 电阻器之间添加0.1uF 的电阻器、但问题 并没有解决!
b. 客户尝试通过外部电源提供 ISET 引脚电压、但电源电压也会升高!
这是正常行为吗? 如果不是这样、为什么以及如何改进它? 客户已在电路板上实施 bq 器件、并迫切需要向终端客户提供 goldern 样片。 请就此问题提供帮助。
2. bq24640能否支持高达20A 的充电电流?
3. bq24640的 VCC 引脚连接到典型值为30V 的反激式辅助电源? 应用输入电压为28.5V 至32V、输出电压约为29.3。
在 命令 运行条件下、SRP 和 SRN 需要在电压低于28V 的情况下工作。 那么、该应用 是否适用于 bq24640?
请提供建议。 谢谢。