This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2547:TPS2547

Guru**** 2572455 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2547

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/748361/tps2547-tps2547

器件型号:TPS2547

大家好、

     对于 USB 充电器 TPS2547、如果 TPS2547放置在主板上、而 USB 连接器放置在单独的板上、则两个板通过180mm/FFC 电缆进行连接。 USB 布线在主板上为2英寸、在小型独立电路板上为1英寸。

     从您的角度来看、该设计是否正常? 是否存在风险?

感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电缆为180mm/FFC 250mm。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    团队、

          任何人都可以在这方面提供帮助吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从 TPS2547的角度来看、只要接地 A 电流路径满足您的系统要求、我就不会发现使用 FCC 连接器存在任何问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。 我将提醒客户这一点。 谢谢 Chuck。